读取扩展属性时的性能限制

当 FactoryTalk View 最初请求来自 Logix 控制器的扩展属性时,
FactoryTalk Linx
会请求这些属性。与正常标签值读取操作相比,此初始读取操作可能花费相当长的时间。该时间随着屏幕上的扩展属性数量增加而延长。初始扩展参数的读取时间会减慢 FactoryTalk View 的初始屏幕启动。读取扩展属性之后,这些属性会保留在
FactoryTalk Linx
内存中,以便显著加快后续请求。对设计进行彻底测试很重要,这样可以确保应用程序能够容许开始收集扩展属性和收集扩展属性之后的此速度差。
自
FactoryTalk Linx
版本 6.10.00 起,可以在更短时间内执行 FactoryTalk View SE 请求的初始读取操作,并缩短 FactoryTalk View SE 的初始屏幕启动时间。这项改进是通过
FactoryTalk Linx
在首次建立连接时上传 Logix 控制器的所有扩展标签属性来完成的。此缓存信息随后用于实现本地请求,而非从控制器读取请求。
FactoryTalk Linx
还将监视控制器以检测更改,以便维护其本地缓存。
小贴士:
  • 在读取扩展属性之前,设置 Logix Designer 中的默认文档语言。如果在控制器中配置客户端请求的扩展属性语言,则会在更短时间内读取扩展属性,并缩短 FactoryTalk View SE 的屏幕启动时间。
  • 要在 Logix Designer 中设置文档语言,单击
    工具 > 文档语言... > 选择语言。
    单击
    自定义...
    以添加多种语言。
  • 要改进扩展属性的读取性能,在
    FactoryTalk Administration Console
    中配置快捷方式时,选择上传所有扩展标签属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal