“通信设置”编辑器中的黄色问号有什么含义?

如果硬件设备的图标在
通信设置
编辑器的通信树中显示为黄色问号(黄色问号),则可能指示以下一项内容:
  • 硬件设备没有对应的图标
  • FactoryTalk Linx
    无法识别硬件设备
硬件设备没有对应的图标
如果在
通信设置
编辑器的通信树中显示一个黄色问号(黄色问号),则可能表示所选硬件设备没有对应的图标。
FactoryTalk Linx
支持
可用设备
列表中显示的设备名称。
FactoryTalk Linx
无法识别硬件设备
如果插入的硬件设备不在
可用设备
列表中,则会在
通信设置
编辑器的通信树中显示一个黄色问号。硬件设备未安装关联的设备描述文件,因此无法由
FactoryTalk Linx
识别。在这种情况下,设备名称为空。要解决此问题,请使用设备描述文件安装工具注册适当的设备描述文件,然后在
通信设置
编辑器中再次浏览通信树状目录。
小贴士:
  • 一些硬件设备(如 PCCC 设备)没有设备描述文件,因此不支持在设备描述文件安装工具中手动注册。
  • 某些硬件设备(如
    Micro800
    系列设备和
    PanelView Plus
    终端)需要
    FactoryTalk Linx
    修补程序(或新版本),该修补程序增加了对新硬件设备的支持。如果只是在设备描述文件安装工具中手动注册,这些设备将无法与
    FactoryTalk Linx
    通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal