台式计算机的 FactoryTalk Linx PIC 驱动程序在什么位置?

FactoryTalk Linx
不支持在台式计算机 (Windows XP) 上使用 PIC(Serial-DH485) 驱动程序。但
PanelView Plus
和 RAC6182 平台(基于Windows CE 的终端)支持该驱动程序。有关此版本的
FactoryTalk Linx
支持的驱动程序列表,请参见下方链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal