FactoryTalk Linx 的内存限制是多少?如何优化其使用情况?

在
Windows
资源监视器中,可以通过观察
FactoryTalk Linx
OPC 运行时服务
和
FactoryTalk Linx
Instance02 OPC 运行时服务
来监控
FactoryTalk Linx
的内存使用情况。
FactoryTalk Linx
的最大内存限制是多少?
Windows
通常为 32 位应用程序分配最多 2GB 的随机存取内存(RAM),为内核驱动程序分配最多 2GB 的随机存取内存(RAM)。因此,
FactoryTalk Linx
至少保证有 2GB 内存。为了优化性能,编译器选项已实施,可允许应用程序使用为内核驱动程序分配的内存的一部分,通常可额外提供 1GB。这意味着
FactoryTalk Linx
通常最多可以使用 3GB 内存。
FactoryTalk Linx
将内存用于以下内容:
  • 存储与快捷方式关联的标签定义。
  • 管理由其他
    FactoryTalk
    软件请求的标签的通信。
  • 存储基于 Logix 标签的报警。
如果
FactoryTalk Linx
的内存使用超过 2.5GB,请尝试以下选项以优化性能:
  • 优化标签使用:在
    Studio 5000 Logix Designer
    中,将不必要的控制器标签的
    外部访问
    属性设置为
    无
    。
  • 分配工作负载:将控制器快捷方式转移到
    FactoryTalk Administration Console
    中的其他
    FactoryTalk Linx
    实例或服务器。
小贴士: 自
FactoryTalk
Services 版本 6.50.00 起,可以配置
FactoryTalk
资源和状态服务来监控特定服务并报告资源使用情况。为
FactoryTalk Linx
Instance01 服务选择
RSLinxNG.exe
或为
FactoryTalk Linx
Instance02 服务选择
RSLinxNG02.EXE
,即可获得这些服务内存使用情况的动态更新标签。该数据值可集成到 HMI 画面或触发
FactoryTalk
报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal