手动将设备添加到配置时,如果选择了错误的固件,会出现什么情况?

手动将设备添加到配置时,会显示设备的所有可能版本。如果选择了错误的固件,会出现什么情况?
FactoryTalk Linx
硬件列表源自 EDS 子系统库,由
RSLinx Classic
和
RSNetWorx
等产品使用以填充其列表。对于
FactoryTalk Linx
,保留多个版本的原因是这些版本具有不同的连接选项。例如,特定硬件版本可能会添加之前并不存在的串行端口。在将产品添加到配置时,应选择产品的最新版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal