手动向网络添加设备后,浏览网络时,该设备从屏幕上消失了。为什么?

FactoryTalk Linx
的浏览周期与
RSLinx Classic
类似,会扫描地址并确定现有的设备。在每个周期,
FactoryTalk Linx
会将其刚刚发现的设备与其配置中存在的网络设备列表(在上个浏览周期发现或手动添加到网络)进行比较。
如果设备存在于配置中,但在浏览周期中未发现该设备,则会将其从画面中移除。因此,当浏览网络时,画面上会显示在最近一个浏览周期中发现的设备组。
但是,如果设备是手动添加的,则事实上并未从配置中将其移除,只是从画面上将其移除。要重新显示手动添加的设备,请右键单击网络,并单击
显示所有设备
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal