使用 FactoryTalk Security 禁用和启用数据通信

“设备数据通信启用/禁用”权限条目用于设置用户的访问权限,从
FactoryTalk Linx
界面或预定义条目修改设备状态。
要为特定用户配置数据通信禁用/启用权限
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 右键单击应用程序名称,然后选择
    安全
    。
  3. 在
    安全设置
    对话框中,选择要为其更改权限的用户。
  4. 在
    权限
    区域中,转到
    设备数据通信启用/禁用
    操作项,选择
    允许
    或
    拒绝
    复选框来更改用户的数据通信禁用和启用权限。
  5. 单击
    确定
    。
用户的数据通信启用/禁用权限被拒绝之后:
  • 使用
    FactoryTalk Linx
    时,
    禁用
    数据通信
    复选框被禁用。
  • 使用
    FactoryTalk Linx
    时,
    显示所有禁用设备
    对话框中的
    启用
    被禁用。
  • 一个弹出消息将提示用户无法在 FactoryTalk Live Data 测试客户端中修改 @DataCommunicationsInhibit 的预定义条目值。用户可以检查
    FactoryTalk Diagnostics
    记录中的数据通信启用/禁用安全状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal