Item 方法(EventItems 对象)

返回由 Index 参数指定的 EventItem 对象。
语法
Set oEventItem =
object
.
Item
(索引)
其中
oEventItem - 是 EventItem 对象变量的名称。
object
- 是 EventItems 对象的名称或对 EventItems 对象求值的表达式。
索引 - 是指定返回 EventItem 对象的长整型。索引的值在 1 至 Count 之间(包括 Count)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal