EventItems 对象

EventItems 对象是 EventItem 对象的集合。您无法创建 EventItems 对象。可通过 AlarmEventSummary 对象的 SelectedEvents 属性访问它。
示例
Dim oEventItem as EventItem
For Each oEventItem In AlarmEventSummary1.SelectedEvents
Debug.Print oEventItem.GetColumnValue("EventSource")
Next
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal