SelectedEvent 属性

返回表示事件列表中当前选定事件的 EventItem 对象。
语法
object
.
SelectedEvent
其中
object
- AlarmEventBanner 对象的名称。
如果在报警和事件条中未选择任何事件,该属性不返回任何内容。
备注
要获取特定 EventItem 对象的列值,可调用 GetColumnValue 方法。
如果是从按钮对象的事件处理程序读取 SelectedEvent 属性,必须启用报警和事件条的
焦点丢失时保持选择
设置,否则当单击按钮时选定行就会消失。
示例
MsgBox "Selected event: " & AlarmandEventBanner1.SelectedEvent.GetColumnValue("EventSource")
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal