属性 (AlarmBanner)

下表列出了关于属性的信息。
属性 - AlarmEventBanner 对象
AlarmBellActive
返回表示警铃是否活动的值。
AlarmBellEnabled
设置或返回表示警铃是否启用的值。
AlarmFaultCount
返回报警故障数。
InAlarmAckedCount
返回“报警中”和“已确认”报警的数量。
InAlarmUnackedCount
返回“报警中”和“未确认”报警的数量。
MaintainSelection
设置或返回一值,表示事件列表中的选择是否在对象失去焦点时还保持选中。
NormalUnackedCount
返回正常和未确认的报警数量。
SelectedEvent
返回表示事件列表中当前选定事件的 EventItem 对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal