OPC UA 报警监控

在 OPC UA 报警监控中,报警通知源是第三方 OPC UA 服务器。
下图介绍了 OPC UA 报警监控的工作原理。
OPC UA alarm monitoring diagram v6.30
1_CIR_navy 报警指令或报警通过 OPC UA 服务器从第三方设备路由。
2_CIR_navy
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 与用于报警的 OPC UA 服务器通信,并将信息发布给
FactoryTalk Alarms and Events
服务。
3_CIR_navy
FactoryTalk Alarms and Events
服务将报警信息路由到记录以及嵌入在
FactoryTalk View
图形画面中的报警和事件对象。
4_CIR_navy 操作员使用
FactoryTalk View
SE Client,通过图形画面中嵌入的对象(如报警和事件汇总、报警和事件条以及报警状态浏览器)与报警进行交互。
对于 OPC UA 报警监控:
  • 报警条件由第三方 OPC UA 服务器提供。
  • 需要使用
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 从第三方 OPC UA 服务器路由报警数据。
  • 在第三方 OPC UA 服务器中管理报警状态。
    FactoryTalk Alarms and Events
    可在报警状态发生变化时监控报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal