选择用户和计算机

如何打开“选择用户和计算机”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,右键单击条目并选择
    安全
    。
  2. 在
    权限
    选项卡上
    ,
    选择
    添加
    。
-或-
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,展开
    系统 > 策略 >产品策略
    ,并打开
    功能安全
    条目。
  2. 在
    功能安全属性策略设置
    选项卡中,选择
    配置安全
    。
  3. 在
    配置可保护操作
    中,选择
    添加
    。
使用
选择用户和计算机
将一组用户与一组计算机或一个用户与一台计算机配对。然后为该对指定安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal