移除用户计算机对

如何打开“选择用户和计算机”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,右键单击条目并选择
    安全
    。
  2. 在
    权限
    选项卡上
    ,
    选择
    添加
    。
-或-
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,展开
    系统 > 策略 >产品策略
    ,并打开
    功能安全
    条目。
  2. 在
    功能安全属性策略设置
    选项卡中,选择
    配置安全
    。
  3. 在
    配置可保护操作
    中,选择
    添加
    。
无需再为用户-计算机对指定资源权限时,可将此对移除。
前提
  • 获取为所选资源指定安全设置的相应权限。
要移除用户-计算机对
  1. 浏览到
    选择用户和计算机
    ,选择筛选条件,以显示要删除的用户和用户组以及计算机或计算机组列表。
  2. 在
    用户
    列表中,选择属于要删除的对的用户帐户或用户组帐户。
  3. 在
    计算机
    列表中,选择属于要删除的对的计算机帐户或计算机组帐户。
  4. 选择
    移除
    。
  5. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal