“FactoryTalk Batch Services 属性”对话框—“批处理报告”选项卡

在
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中,可以使用
批处理报告
选项卡配置
FactoryTalk®
Archiver 将用于存档事件数据的方法和设置。

存档方法设置

选择
存档方法
,用于生成批处理报告和存档批处理记录数据。
存档方法
方法
描述
批处理存档结束
此选项将批报告的控制权交给
FactoryTalk
Archiver,并且仅在从
BatchList
中移除批处理后才执行批处理报告。
对于此方法,必须在 Windows 服务中停止 Archiver 服务,并将
启动类型
设置为
手动
。
增量存档
此选项将批处理存档的控制权交给
FactoryTalk
Archiver,并在批处理执行期间按照用户定义的时间间隔执行批处理报告。
对于此方法,必须在 Windows 服务中将 Archiver 服务的
启动类型
设置为
自动
。
不存档 - 维护队列
此选项不涉及批处理报告或存档应用程序,但维护一个未存档事件日志文件队列。
不存档 - 无队列
此选项不涉及批处理报告或存档应用程序,也不维护未存档事件日志文件的队列。该选项为默认选项。
小贴士: 如果您使用自定义存档程序或正在写入队列文件,请勿使用此选项。
小贴士:
自
FactoryTalk Batch
版本 10.00 起,报告编辑器功能不再受支持或不再可用。如果您当前正在使用报告编辑器功能,请切换到其他报告解决方案。
自
FactoryTalk Batch
版本 18.00 起,
用户定义(批处理结束)存档
方法不再受支持或不再可用。

存档程序属性

配置
存档程序属性
,用于定义
FactoryTalk
Archiver 将批处理记录数据写入
BatchHistoryEx
数据库中 SQL 表的方式。
“
不存档 - 维护队列
”或“
不存档 - 无队列
”方法均无法访问任何
存档程序属性
。
存档程序属性
属性
描述
数据库连接字符串
此可选字段可以定义
FactoryTalk
Archiver 用于定位
BatchHistoryEx
数据库的数据源名称(DSN)和 ODBC 连接字符串。
例如:
ODBC;DSN=FactoryTalk Batch Events;UID=installer;Trusted_Connection=Yes;APP=Factorytalk Batch Archiver;WSID=2019DCPMA0;DATABASE=BatchHistoryEx;TrustServerCertificate=Yes;
此字段的最大长度为 512 个字符。默认值为
ODBC;
。
小贴士: 还可以使用
FactoryTalk
Archiver Setup 应用程序将 ODBC 连接字符串写入
数据库连接字符串
字段。转至
启动
Rockwell Software
Archiver Setup
。在
机器数据源
选项卡中,选择
FactoryTalk Batch Events
,然后单击
确定
。
表名称
此可选字段用于定义
BatchHistoryEx
数据库中供
FactoryTalk
Archiver 写入批处理记录数据的 SQL 表的名称。
此字段的最大长度为 128 个字符。默认值为
BHBatchhis
。
每个事务的最大记录数
此必填字段定义每次记录传输时
FactoryTalk
Archiver 写入
BatchHistoryEx
数据库中的最大记录数。
此字段的最小整数值为 1,最大整数值为 10,000。默认值为
75
。
增量周期
仅当选择
增量存档
方法时,才会启用这些字段。这些字段定义在批处理执行期间进行批处理报告的时间间隔。
间隔必须至少为 5 秒或 1 分钟(取决于所选的
周期单位
值)。
周期单位
最大日志文件大小(MB)
FactoryTalk
Archiver 将所有存档活动记录到一个日志文件(
Batcharc.log
)。此必填字段定义日志文件的最大大小(以 MB 为单位)。当日志文件达到最大大小时,日志将以循环方式运行,新记录将覆盖最旧的记录。
此字段的最小整数值为 1,最大整数值为 1,024。默认值为
10
。
在事件日志文件完全存档后将其删除。
选择此选项以允许在
FactoryTalk
Archiver 将数据存储到 ODBC 数据库后删除
.evt
或
.evtj
文件。
小贴士: 存档后删除文件不是可逆操作,因此不建议这样做。
要配置
FactoryTalk
Archiver 将要存档的事件类型,请转到 FactoryTalk Batch Services 属性对话框—“存档事件”选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal