FactoryTalk Batch Services 属性对话框—“存档事件”选项卡

在
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中,使用
存档事件
选项卡配置
FactoryTalk®
Archiver 将存档的事件类型。

“存档事件”选项卡设置

存档事件
选项卡上选定的事件类型标识了
FactoryTalk
Archiver 将写入
BatchHistoryEx
数据库的 SQL 表中的电子批处理记录数据。
小贴士: 有关事件类型的详细定义,请参阅 。
一共有三组事件类型:
  • FactoryTalk Batch
    事件
  • FactoryTalk Batch
    Material Manager
    事件
    小贴士: 仅当您在
    “常规
    ”选项卡中选择了
    “启用 FactoryTalk Batch Material Manager
    ”选项时,才能访问
    FactoryTalk Batch Material Manager 事件
    区域。
  • FactoryTalk
    e
    Procedure®
    事件
    小贴士: 仅当在
    “常规
    ”选项卡中选择了
    “启用 FactoryTalk eProcedure
    ”选项时,才能访问
    FactoryTalk eProcedure 事件
    区域。
要配置用于定义
FactoryTalk
Archiver 数据收集的选项(包括 SQL 表的名称),请转到 “FactoryTalk Batch Services 属性”对话框—“批处理报告”选项卡。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal