FactoryTalk Batch Services 属性对话框—“工程设置”选项卡上的主服务器设置

在
FactoryTalk Batch Services 属性
对话框中,可以使用
工程设置
选项卡指定托管主
FactoryTalk® Batch
服务器的计算机,并配置工程路径。

“工程设置”选项卡

在
工程设置
选项卡上选择
FactoryTalk Batch
服务器后,可以定义该服务器的工程路径并重新启动属性。
小贴士: 有关为辅助
FactoryTalk Batch
服务器配置此选项卡的详细信息,请参阅 FactoryTalk Batch Services 属性对话框——“工程设置”选项卡上的辅助服务器设置。
常规设置
设置
描述
Server 的一个或多个冗余计算机对
选择
主
以配置主
FactoryTalk Batch
工程设置。
服务器
列表中的有效值包括:
  • 主
  • 辅助
    小贴士: 如果在
    辅助服务器
    选项卡上未选中
    启用辅助 FactoryTalk Batch 服务器
    选项,则辅助
    FactoryTalk Batch
    服务器的数据会显示在
    工程设置
    选项卡上,但不可访问。
计算机名称
这个只读字段显示主
FactoryTalk Batch
服务器的标签,该标签来自
托管主 FactoryTalk Batch 服务器的计算机
字段,详见“FactoryTalk Batch Services 属性”对话框—“常规”选项卡部分。

服务器目录

服务器目录
区域用于定义主
FactoryTalk Batch
服务器访问其自身目录及配对辅助
FactoryTalk Batch
服务器目录所需的工程路径。
当您打开
工程设置
选项卡时,如果在当前计算机上看不到任何路径,
工程设置
选项卡底部会显示一条提示。例如:
以下路径不存在:工程路径根目录、事件日志、重新启动、错误记录、说明、区域模型、配方目录
。
下表定义了用于配置工程路径的两个
工程路径策略
选项。为主
FactoryTalk Batch
服务器选择的选项与为辅助
FactoryTalk Batch
服务器选择的选项无关。
工程路径策略
策略
描述
默认路径
选中后,系统将禁用以下字段,并使用以
工程路径根目录
开头的路径自动填充这些字段:
  • 事件日志
    :
    Project path root
    \journals\
  • 错误记录
    :
    Project path root
    \logs\
  • 说明
    :
    Project path root
    \instructions\
  • 重新启动
    :
    Project path root
    \restart\
  • 配方目录
    :
    Project path root
    \recipes\
自定义路径
选中后,您可以浏览到所有路径字段,也可以输入路径。
小贴士: 从
默认路径
切换到
自定义路径
时,
事件日志
、
错误记录
、
说明
、
重新启动
和
配方目录
路径最初都会保留默认路径。
工程根目录
目录
描述
工程路径根目录
浏览到用于存储工程目录的位置或输入此位置的路径。
如果您选择的位置为空或无效,
FactoryTalk Batch
系统将尝试用
FTBATCH_PROJECTS
目录填充该字段。如果
FTBATCH_PROJECTS
目录不存在,则系统将使用
C:\Users\Public\Documents
目录填充此字段。
区域模型
浏览到区域模型文件或输入该文件的路径(例如
\\MY_COMPUTER\FTBATCH_PROJECTS\SampleDemo1\Recipes\ice_cream1.cfg
)。
工程目录
目录
描述
事件日志
如果选择
默认路径
作为
工程路径策略
,则会自动填充此字段。如果选择
自定义路径
,则浏览到要存储
事件日志
的位置或输入此位置的路径。
小贴士:
必须定义
事件日志
路径,否则主
FactoryTalk Batch
服务器将无法启动。建议将
事件日志
路径设置为
工程路径根目录
下的子目录(例如,
FTBATCH_PROJECTS
)。
如果
事件日志
路径无效,服务器也不会启动。在
batchsvr.log
文件中会出现一条错误消息,指示路径无效。
重复日志
浏览到要存储可选
重复日志
的位置或输入此位置的路径。
小贴士: 如果
重复日志
路径无效,则主
FactoryTalk Batch
服务器不会启动。在
batchsvr.log
文件中会出现一条错误消息,指示路径无效。
如果配置了辅助
FactoryTalk Batch
服务器,建议的做法是镜像
事件日志
和
复制日志
目录。例如:
  • 主
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    事件日志
    目录是辅助
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    重复日志
    目录。
  • 主
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    重复日志
    目录是辅助
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    事件日志
    目录。
错误记录
如果选择
默认路径
作为
工程路径策略
,则会自动填充此字段。如果选择了
自定义路径
,请浏览到要存储
错误记录
的位置或输入此位置的路径。
说明
如果选择
默认路径
作为
工程路径策略
,则会自动填充此字段。如果选择了
自定义路径
,请浏览到要存储
说明
的位置或输入此位置的路径。
小贴士: 仅当在
常规
选项卡中选择了
启用 FactoryTalk eProcedure
选项时,才能访问此字段。
重启
如果选择
默认路径
作为
工程路径策略
,则会自动填充此字段。如果选择了
自定义路径
,请浏览到要存储包含重新启动信息的文件的位置或输入此位置的路径。
小贴士:
必须定义有效的
重新启动
路径,否则主
FactoryTalk Batch
服务器将无法启动,并且会将错误记录写入
FactoryTalk
Events 和
batchsvr.log
文件。
如果
重新启动
路径无效,服务器也不会启动。
重复重新启动
浏览到要存储包含重复重新启动信息的文件的位置或输入此位置的路径。此目录是可选的。
小贴士: 如果
重复重新启动
路径无效,则主
FactoryTalk Batch
服务器将不会启动,并且会将错误记录写入
FactoryTalk
Events 和
batchsvr.log
文件。
如果配置了辅助
FactoryTalk Batch
服务器,建议的做法是镜像
重新启动
和
重复重新启动
目录。例如:
  • 主
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    重新启动
    目录是辅助
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    重复重新启动
    目录。
  • 主
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    重复重新启动
    目录是辅助
    FactoryTalk Batch
    服务器的
    重新启动
    目录。
配方存储设置
设置
描述
配方格式
选择所存储配方的文件格式:
  • 二进制文件
    - 根据配方级别将配方存储在单独的文件中并存储在指定的目录中。将过程存储为
    .bpc
    文件,将单元过程存储为
    .upc
    文件,将操作存储为
    .uop
    文件。这是默认值。
  • Microsoft SQL Server 数据库
    - 将配方存储在 Microsoft SQL Server 数据库中。此选项启用
    数据库
    字段。
  • XML 文件
    - 将配方存储在单独的
    .xml
    文件中。将过程存储为
    .pxml
    文件,将单元过程存储为
    .uxml
    文件,将操作存储为
    .oxml
    文件。
配方目录
如果选择
默认路径
作为
工程路径策略
,则会自动填充此字段。如果选择了
自定义路径
,请浏览到要存储
配方目录
的位置或输入此位置的路径。
数据库
列出可用的 Microsoft SQL Server 数据库。选择要存储配方的数据库。仅当选择
Microsoft SQL Server 数据库
作为
配方格式
时才启用此设置。
小贴士: 仅当选择
Microsoft SQL Server 数据库
作为
配方格式
选项时,此字段才可访问。

服务器目录 - 重新启动属性

重新启动属性
区域允许您指定在计算机发生故障时用地重新启动主
FactoryTalk Batch
服务器的方法。
重新启动属性
设置
描述
重新启动类型
选择重新启动方法:
  • 冷重启
    —以默认状态重新启动主
    FactoryTalk Batch
    服务器,而不还原任何批处理。
  • 温重启
    —强制主
    FactoryTalk Batch
    服务器以故障前的相同状态重新启动所有批处理,即使服务器无法将所有批次还原到故障前的相同执行点。批处理将以手动模式启动,同时暂停转换,并恢复操作员仲裁请求。操作员负责更改为自动模式并重新启动服务器。
  • 全部温重启
    —与
    热重启
    相同,唯一的不同是,如果主
    FactoryTalk Batch
    服务器无法还原所有批处理,则该服务器将无法启动。此方法不会更改重新启动数据,因此操作员可以纠正导致服务器无法启动的任何因素。这是默认值。
  • 热重启
    —仅当服务器能够还原所有批处理时,才会强制主
    FactoryTalk Batch
    服务器以故障前的相同状态重新启动所有批处理。批处理以故障前的最后一个已知状态启动,无需任何操作员交互。
热重启期间控制器正常通信的最长等待时间(秒)
由于
热重启
可以快速运行,所以如果辅助
FactoryTalk Batch
服务器没有足够的时间与所有数据服务器建立良好的通信,则会发生通信故障。可以配置此字段,为所有数据服务器中各区域模型的正常通信建立过程分配更长时间(以秒为单位)。
此字段的最小整数值为 30,最大整数值为 300。默认值为
60
秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal