在命令提示符处配置 Network Directory 客户端计算机

在命令提示符处运行 ,可在不使用图形用户界面的情况下更改
FactoryTalk
Network Directory。该程序使用单次登录和已登录用户的凭据来更改
FactoryTalk
Network Directory。
前提
  • 在当前和新的服务器上,将
    系统策略 > 安全策略 > 使用单次登录
    设为
    启用
    。
  • 在当前和新的
    FactoryTalk Directory
    服务器上,使用
    系统策略 > 用户权限分配 > 更改目录服务器
    权限配置
    Windows
    关联用户帐户。
  • 使用
    登录到
    FactoryTalk
    工具登录到拥有“更改目录服务器”权限的
    Windows
    关联帐户。
在命令提示符处配置 Network Directory 客户端计算机:
  1. 在命令提示符处,使用
    cd
    将目录更改为包含
    FTSetDirSvr.exe
    的路径。
    其默认路径为
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\
    。
  2. 键入
    FTSetDirSvr.exe -sso ServerName
    ,然后按
    Enter
    键。
    使用新
    FactoryTalk Directory
    服务器的主机名替换
    ServerName
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal