不能导入工作站帐户

FactoryTalk
Local Directory 不支持多工作站帐户(在
FactoryTalk Security
中称为计算机帐户)。如果将 RSSecurity 网络数据库导入
FactoryTalk
Local Directory,则不会导入工作站帐户和工作站帐户的安全设置。
FactoryTalk
Network Directory 支持工作站帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal