访问检查未按预期工作

FactoryTalk Automation Platform
2.00 (CPR 7) 不支持操作组和资源分组。
要使用操作组或资源分组,请将参与 Network Directory 的所有计算机升级到
FactoryTalk Services Platform
2.10 (CPR 9) 或更高版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal