资源管理器

资源管理器
部分允许管理和配置任何域以及任何相关设备的连接。

域视图

在
域视图
部分,可以执行以下操作:
  • 搜索资源
  • 创建文件夹
  • 添加本地或远程设备
  • 创建防火墙策略
  • 导入防火墙策略
  • 关联防火墙策略
  • 创建组
  • 配置权限
提醒事项: 请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体中的
资源
部分,了解如何访问这些功能。
域视图
部分分为两个窗格:
  1. 左侧为
    域窗格
    。
  2. 右侧为
    权限/信息窗格
    。
资源管理器
域视图
中包含的主要元素描述如下:
  • 域窗格:
    此网页的左窗格显示一个分层文件夹树,其中包含注册到特定域的远程设备。
    用户可以按需自定义域树视图。
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    支持根据需要创建嵌套的文件夹和子文件夹。如果要根据用户创建不同的访问规则,这将很有用。
  • 权限/信息窗格:
    通过选择每个文件夹或设备,该相同网页的右窗格将分别显示与该文件夹或设备相关的信息,例如连接详细信息或诸如以下各项:
    权限
    、
    权利
    、
    防火墙
    和
    路由规则
    。
    提醒事项:
    您可以将权限分配给整个文件夹或单个设备。每个文件夹中的设备都会继承与父文件夹相同的权限。通过为单个设备分配权限,可以具体选择已授予的权限,但只要是继承的权限,就不能进行此选择。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 域用户权限。
    提醒事项: 将鼠标悬停在设备
    信息窗格
    中的 IP 地址上时,将显示一个复制图标。此图标允许轻松复制 IP 地址。
  • 选择设备后,在此窗格的正上方会显示
    两个蓝色按钮
    :
    • 交互式访问(仅限 Web)
      或
      交互式访问(Tools)
      按钮允许管理与所选设备的连接。
      提醒事项:
      交互式访问(仅限 Web)
      功能不需要安装
      FactoryTalk® Remote Access™
      Tools。这样一来,您可以从任意设备(包括智能手机和平板电脑)连接到所选设备的远程桌面。
      提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools。
    • VPN
      按钮允许在
      FactoryTalk® Remote Access™
      Manager
      和所选设备之间建立 VPN 连接。
      提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 (交互式访问)连接。
  • “联机设备”切换开关:
    允许筛选域设备,仅显示在域窗格中列出的任何当前联机设备。
  • “请求协助”切换开关:
    筛选已针对其提交协助请求的设备。
  • “刷新”按钮:
    保存当前配置后,将使用当前配置刷新网页。
  • “权限”窗格:
    位于右窗格中,允许在列表中添加或移除用户或组,并授予他们特定的权限。
  • 添加资源:
    (带圆圈的加号图标)打开包含一组操作的上下文菜单。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体。

设备视图

资源管理器
设备视图
部分包含一个表格,其中显示注册到特定域的所有设备以及附近列中列出的相关信息。
提醒事项: 您可以通过拉动列的边框来按需调整列宽。可以通过拖动列标题来更改网格中的列顺序。
提供的信息包括:
列标题
说明
名称
设备名称。
状态
与服务器的 Runtime 连接状态。
协助请求
任何未完成的协助请求的日期和时间。
可通过 VPN 访问的 IP
可通过 VPN 访问的设备 IP。
路径
域视图
部分内设备在
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
中存储的文件夹路径。
设备 IP 地址
设备上的网络接口 IP 地址。
MAC 地址
一个或多个设备 MAC 地址。
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 版本
设备上运行的 Runtime 软件版本。
系统系列
自动检测远程设备的型号。否则,将显示
通用设备
。
操作系统
远程设备的操作系统。
CPU 架构
设备的 CPU 架构。
上次登录时间
上次远程访问登录时间。
上次注销时间
上次远程访问注销时间。
域注册
设备注册到域的日期和时间。
权利
Runtime 权利类型。
此外,此部分还包括位于屏幕顶部的以下元素,用于缩小设备搜索范围:
  • “联机设备”切换开关:
    允许筛选域设备,仅显示在域窗格中列出的任何当前联机设备。
  • “请求协助”切换开关:
    筛选已针对其提交协助请求的设备。
  • “刷新”按钮:
    保存当前配置后,将使用当前配置刷新网页。

地图视图

在
资源管理器
地图视图
部分,地图显示域设备所在的位置。地理定位使用的是设备的公共 IP 地址,因此地图上的设备位置可能不准确。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 地理位置。
选择图钉时,其边框将变为蓝色,地图顶部的下拉菜单将按字母顺序列出关联设备,并首先显示联机设备。右窗格显示有关设备位置和 IP 地址的详细信息,并允许进行进一步设置。您可以手动输入设备位置,以便在地图上显示该位置。
要输入或编辑单个设备的位置,请在
资源管理器
域视图
中选择该设备,然后编辑设备设置以更新
位置
。
提醒事项: 无法编辑组位置。如果组位置不正确,则必须编辑组中每个设备的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal