统计信息

统计信息
部分提供了一个仪表板,用于监视和分析域中的设备统计信息。
仪表板可用于查看设备的
可用性状态
、
系统系列
、
Runtime 版本
和
Runtime 更新状态
等信息。
小贴士: 只有管理员才能访问“设备统计信息”页面。
“设备统计信息”提供汇总的只读信息。若要查看单个设备的详细信息并执行设备级操作,请选择
资源管理器
设备视图
。有关详细信息,请参阅设备视图。

系统系列

系统系列
图表显示如何按类型对域中的设备进行分组。
资源管理器
设备视图
中列出的设备分为以下几类:
系统系列
说明
Runtime
适用于 PC(Windows、Ubuntu、Docker)的通用运行时
HMI
OptixPanel(Standard、Compact)
路由器
所有路由器设备(
Stratix4300
)
IIoT 网关
嵌入式边缘计算模块
OptixEdge

可用性状态

可用性状态
图表显示当前处于
联机
或
脱机
状态的设备所占比例。

版本

版本
图表汇总了域内设备使用的
FactoryTalk® Remote Access™
运行时版本。
该图表按由新至旧的顺序列出运行时版本。如果同一运行时主要版本下存在超过五个次要版本,在图表中,所有次要版本按主要版本合并为一个条形。如果次要版本数量不超过五个,则每个次要版本单独显示为一个条形。

更新状态

更新状态
图表显示符合以下条件的设备所占百分比:
  • 最新
  • 已过期
小贴士: 该图表仅包含具有更新状态的设备,不包含需要手动更新且在
设备视图
下的
更新状态
列中未显示任何值的设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal