(交互式访问)日志

本节列出了通过
交互式访问
工具执行的所有操作。您可以查看和导出任何连接日志以及在远程协助会话期间所执行活动的列表。由于每个设备都已实例化,因此可以从相同的
交互式访问
工具同时建立更多连接。
实际上,
日志
部分显示了所有连接设备执行的操作。不过,
交互式访问
会生成与连接设备数量一样多的日志,并将其存储在一个文件夹中。您可以通过单击
打开日志文件夹
按钮来访问该文件夹。
提醒事项: 该文件夹还包含由其他
FactoryTalk Remote Access
Tools 生成的操作日志,但这些 Tools 没有直接链接到此文件夹的按钮。有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools。
在 Linux 设备中,您可以通过单击
导出设备的日志
按钮,以 .txt 格式导出连接日志。这些日志包含
日志
部分显示的信息。
每个日志文件名都由唯一的设备标识符和末位数字(1 到 3)组成(可能包含小数)。
提醒事项: 唯一设备标识符后面的末位数字代表日志文件版本。事实上,所有大小超过 1 MB 的日志文件都会被覆盖,并且其版本数字会渐进更新。
考虑到与设备相关的操作有时无法记录,因此,只要没有设备连接,通用
DeviceConnectionApplet
日志就会记录所有小程序操作。
日志文件夹最多可存储 10 MB 的日志文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal