FactoryTalk® Remote Access™

FactoryTalk® Remote Access™
由网页界面组成,通过此界面,可以访问域并与要控制的远程设备(如路由器、HMI 终端或 IPC)进行交互。此外,
FactoryTalk® Remote Access™
允许您管理域用户及其权限以及远程设备,包括他们的注册、连接、设置等。
您需要先创建一个用户帐户,然后才能访问
FactoryTalk® Remote Access™
Manager。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 启动 FactoryTalk Remote Access。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal