OptixPanel™
图形终端

OptixPanel™
图形终端集成了 FactoryTalk Optix 和 FactoryTalk Remote Access Runtime。终端有两种配置:
  • OptixPanel™
    Standard 图形终端
    :它附带 Runtime Pro 权利。
  • OptixPanel™
    Compact 图形终端
    : 它附带 Runtime Basic 权利,可用于购买权利升级。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅权利 。
提醒事项: 有关
OptixPanel™
图形终端的详细信息,请参阅链接 OptixPanel 图形终端中提供的文档。
提醒事项: 要了解有关设备 System Manager 的更多信息,请下载此用户手册:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal