防止域更改

Stratix 4300 Remote Access
路由器符合
FactoryTalk Remote Access Manager
的安全标准,可防止安装人员和最终用户在不必要和未经授权的情况下尝试更改域。
这意味着无法更改设备注册域,因为注册设备后,注册信息将存储在服务器上。因此,设备将注册到域,直到从域中完全移除。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅设备移动和移除。
在未经授权尝试更改域的情况下,会触发安全阻止,阻止路由器注册到域,且
设备注册
工具将返回错误消息。

还原操作

要在安全阻止后还原路由器操作,请联系技术支持团队。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal