设备移动和移除

可以根据需要删除与域关联的设备或将其移动到其他域。
要从域中删除设备,请执行以下操作:
  • 访问
    FactoryTalk Remote Access Manager
    和
    资源管理器
    域视图
    。
  • 在右窗格中的设备图标上单击一次,然后右键单击设备行。将打开上下文菜单。
  • 在上下文菜单中列出的操作中,选择
    移动
    或
    移除
    。
提醒事项: 删除设备后,可以将其注册到新域。有关此主题的更多信息,请参阅防止域更改。
删除设备后,下次连接服务器时系统将提示您输入用户名和密码。事实上,用户名和密码是连接到域的必要信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal