嵌入式边缘计算模块

嵌入式边缘计算模块是基于机架的模块,可直接与 PLC 通信。它可以通过背板和正面以太网端口 1 对所有 PLC 标签进行读取和写入访问。
嵌入式边缘计算模块随附免费的 FactoryTalk Remote Access Runtime Pro 权利。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 权利。
嵌入式边缘计算模块通过实现直接控制监控,弥合了信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 之间的差距。它为边缘计算应用提供支持,允许在网络边缘进行数据收集、分析和自定义应用程序构建。
嵌入式边缘计算模块具有连接选项,可提供与 REST API、OPC UA 和 MQTT 的通信路径,以创建协作环境并实现 OT 和 IT 级别的互操作性,从而实现 IT/OT 融合。
提醒事项: 有关此设备的更多信息,请参阅嵌入式边缘计算模块 |Allen-Bradley (rockwellautomation.com)。
提醒事项: 要了解有关设备 System Manager 的更多信息,请下载此用户手册:嵌入式边缘计算模块
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal