FactoryTalk® Remote Access™
Manager
与远程设备之间的连接

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
与远程设备之间的连接逻辑如下所述:
  • FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    连接到服务器基础架构,并获取注册到用户域的设备列表。
    提醒事项: 有关域的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体。
    提醒事项: 用户拥有上述设备的访问权限。有关此主题的更多信息,请参阅 域用户权限。
  • 将远程设备连接到服务器基础架构时,
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    会收到有关此连接的通知。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 (交互式访问)连接。
  • 您可以通过
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    建立 VPN 连接并访问
    远程桌面
    服务。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 (交互式访问)远程桌面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal