如何建立 VPN 连接
VPN 连接
要在 和远程设备上安装的 Runtime 之间建立 VPN 连接,请执行以下操作:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- 访问并选择。FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 浏览左侧的域窗格,然后选择要为其建立串行连接的设备。
- 在右窗格上方,选择VPN按钮。
- 交互式访问工具将打开。选择连接。
- 在VPN选项卡中,可以选择:
- 连接详细信息:Runtime 与设备之间 VPN 连接的只读详细信息。
- VPN 流量详细信息:按 IP 地址排序的已发送和已接收流量的只读详细信息。
- IP 配置:选择虚拟 LAN IP 的分配方式:虚拟 LAN IP 地址由 Runtime 分配 (默认)或虚拟 LAN IP 地址由手动分配。
提醒事项:
在 Ubuntu 22 设备上,如果启用了
UEFI 安全启动
,则 VPN 连接不会运行。Runtime 会释放其网络中给定范围内的随机 IP 地址,并建立 ARP 缓存。在同一网络中释放的每个未与任何 MAC 地址关联的 IP 地址都将分配给 VPN 虚拟网络适配器。
提醒事项:
链路本地地址在其网段之外可能不是唯一的。
如果自动化网络使用属于类别 169.254.0.0/16 的链路本地地址,则 VPN 适配器会根据链路本地协议本身提供的规范,分配与网络兼容的 IP 地址。
如果 Runtime 网络公开更多不同类别的 IP 地址,则虚拟接口将分配给多个 IP 地址,每个 IP 地址都与其类别兼容。
要设置 IP 地址间隔,请执行以下操作:
- 访问远程设备上安装的 Windows Runtime。提醒事项: 请参阅 Windows Runtime 安装和配置,了解有关 Runtime 安装的更多信息。
- 选择VPN配置选项卡。
- 标记VPN条目。
- 单击配置。
- VPN 静态 IP 池将打开。在相关的自和至字段中,输入一个或多个 IP 地址范围。还可以输入子网掩码。
提醒事项:
与新生成的 IP 地址相关的冲突检查不会自动执行,因此需由用户执行。
提供反馈