如何与远程设备建立 VPN 连接

您可以通过 VPN、串行或 USB 端口建立远程设备连接。

VPN 连接

要在
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
和远程设备上安装的 Runtime 之间建立 VPN 连接,请执行以下操作:
  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    并选择
    资源管理器
    域视图
    。
  2. 浏览左侧的域窗格,然后选择要为其建立串行连接的设备。
  3. 在右窗格上方,选择
    VPN
    按钮。
  4. 交互式访问
    工具将打开。选择
    连接
    。
  5. 在
    VPN
    选项卡中,可以选择:
    • 连接详细信息
      :Runtime 与设备之间 VPN 连接的只读详细信息。
    • VPN 流量详细信息
      :按 IP 地址排序的已发送和已接收流量的只读详细信息。
    • IP 配置
      :选择虚拟 LAN IP 的分配方式:
      虚拟 LAN IP 地址由 Runtime 分配 (默认)
      或
      虚拟 LAN IP 地址由手动分配
      。
提醒事项: 在 Ubuntu 22 设备上,如果启用了
UEFI 安全启动
,则 VPN 连接不会运行。
Runtime 会释放其网络中给定范围内的随机 IP 地址,并建立 ARP 缓存。在同一网络中释放的每个未与任何 MAC 地址关联的 IP 地址都将分配给 VPN 虚拟网络适配器。
提醒事项:
链路本地地址在其网段之外可能不是唯一的。
如果自动化网络使用属于类别 169.254.0.0/16 的链路本地地址,则 VPN 适配器会根据链路本地协议本身提供的规范,分配与网络兼容的 IP 地址。
如果 Runtime 网络公开更多不同类别的 IP 地址,则虚拟接口将分配给多个 IP 地址,每个 IP 地址都与其类别兼容。
要设置 IP 地址间隔,请执行以下操作:
  • 访问远程设备上安装的 Windows Runtime。
    提醒事项: 请参阅 Windows Runtime 安装和配置,了解有关 Runtime 安装的更多信息。
  • 选择
    VPN
    配置选项卡。
  • 标记
    VPN
    条目。
  • 单击
    配置
    。
  • VPN 静态 IP 池
    将打开。在相关的
    自
    和
    至
    字段中,输入一个或多个 IP 地址范围。还可以输入子网
    掩码
    。
提醒事项: 与新生成的 IP 地址相关的冲突检查不会自动执行,因此需由用户执行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal