代理

可以通过
连接设置
工具配置代理连接。
提醒事项: 有关此工具的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 和连接设置。
您可以在三种代理类型中进行选择:
  • 无:
    无代理配置。
  • HTTP:
    HTTP 代理支持基本身份验证(BA)或无访问权限身份验证方法。
    提醒事项: 不支持其他访问权限身份验证方法(例如 DIGEST 或 NTLM)。
  • SOCKS5:
     SOCKS5 代理不需要任何身份验证方法。
    提醒事项: 不支持任何访问权限身份验证方法。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal