查看和管理受邀用户及相关权限

用户邀请日志和操作视图

要查看任何用户邀请日志和操作,请访问
审计
操作
部分。除了权限筛选器之外,您还可以使用
邀请户使用设备
和
编辑权限过期
筛选器来优化搜索。

用户权限管理

  1. 访问
    资源管理器
    设备视图
    部分。
  2. 选择您为其发送访问邀请的设备。
  3. 在右侧窗格中,展开
    权限
    ,然后选择向其授予设备访问权限的用户。您可以在此处更改到期日期和时间,或撤销设备访问邀请:
    • 单击 以更改到期日期和时间。
    • 单击 以撤销邀请。
  4. 仍然在右侧窗格的
    权限操作
    下面,您可以自定义受邀用户的权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal