邀请用户加入设备

Runtime 设备的
管理员
用户可以邀请拥有
FactoryTalk Remote Access
和 帐户的用户在指定时间段内访问和使用该设备。
提醒事项:
管理员
用户可以撤销邀请或更改其到期日期和时间。请参阅用户权限管理一节,了解有关邀请管理的更多信息。
在任何情况下,受邀用户都会收到一封通知电子邮件,通知他们任何更改。

邀请用户

  1. 在
    资源管理器
    域视图
    或
    资源管理器
    设备视图
    部分,右键单击设备。
  2. 选择
    邀请用户
    。
  3. 将弹出一个对话框。选择要邀请的用户以及此邀请的到期时间和日期。
  4. 受邀用户将收到一封电子邮件,其中包含邀请的详细信息。
用户能够在指定的到期日期和时间之前访问 Runtime 设备。
提醒事项: 系统会监控在设定的到期日期和时间之前的剩余天数,并相应地向用户发送通知电子邮件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal