权利联机激活

如果运行时设备已连接到 Internet,则需要完成运行时权利联机激活。
提醒事项: 在以下说明中,权利序列号 XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 用作占位符。
  1. 要允许激活权利,请启动自安装 shell 脚本 FTOptixEntitlementCli.sh。
    提醒事项: 只有超级用户可以安装 FactoryTalk Optix 权利管理器 CLI 程序以激活权利。
  2. 在终端中,输入
    sudo ./FTOptixEntitlementCli --onlineActivate --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
  3. 输入
    sudo ./FTOptixEntitlementCli --showInstalledEntitlement
    以查看权利详细信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈