运行时启动

如果作为服务启动应用程序,则会自动启动运行时,而无需用户登录。在这种情况下,不能使用本地画面引擎。无论是否具有用户界面(例如,在使用网关的情况下),运行时都将正常工作。
小贴士: 请参见
FactoryTalk® Optix
联机帮助中的
配置画面引擎
如果未作为服务运行应用程序,则必须登录,以允许启动运行时。
  1. 安装运行时工具后,单击
    配置
    以启动它们,然后选择
    FactoryTalk Optix 作为服务运行
  2. 将应用程序部署到目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal