基于订阅的运行时权利

FactoryTalk® Optix™
Runtime 支持非永久权利,非永久权利可以像任何其他权利一样进行激活。
小贴士: 对于 Windows 设备,请参见在 Windows 设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime 权利。对于 Ubuntu 22.04 设备,请参见在 Ubuntu 22 设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime 权利。
在到期前有连续 7 天的宽限期。在此期间,您每天都会收到有关宽限期剩余天数的通知。
  • 如果您在宽限期到期之前未激活任何新权利,则运行时将仅在演示模式下可用,并且可以运行两个小时。
    小贴士: 当运行时以演示模式运行时,您可以分配权利。但是,必须手动重新启动运行时才能激活新权利。
  • 如果您在宽限期内激活权利,则宽限期将结束。

权利到期事件

当权利订阅到期并且宽限期开始时,会生成
运行时权利已过期
事件。此事件用于验证
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利是否已过期。
您可以在
FactoryTalk® Optix Studio™
根项目节点中配置此事件。例如,配置电子邮件或对话框,以通知您权利已过期。
要查看
运行时权利已过期
事件,请在
FactoryTalk® Optix Studio™
中选择根项目节点,然后在
属性
中展开
事件
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal