Docker 参数
用于通过联机或脱机权利启动
FactoryTalk® Optix™ Runtime
容器的 Docker 运行参数的参考信息。参数 | 重要程度 | 说明 |
|---|---|---|
--publish 49100:49100 | 必填 | 映射部署和更新服务端口。外部端口 49100 必须映射到内部端口 49100。请勿将此服务映射到其他外部端口。 |
--env ADMIN_PASSWORD= admin_password | 必填 | 设置容器在启动时所需的管理员密码。 |
--name container_name | 推荐 | 要运行的 Docker 容器的名称。 |
--publish external_port :internal_port | 可选的 | 从端口 49100 映射 Web 界面端口。如果应用程序使用 Web 画面引擎,请使用此参数。
|
--restart unless-stopped | 推荐 | 发生故障或主机重新启动后,或者 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务停止工作时,会自动重新启动容器。 |
-d | 可选的 | 在后台运行容器。 |
-v local_folder :/root/FTOptixApplication/Projects/app_name | 可选的 | 将应用程序文件夹绑定到本地文件夹,以保留在 FactoryTalk Optix 应用程序 运行时所做的更改。
|
image_name | 必填 | 要在 Docker 容器中运行的 Docker 映像的名称。
小贴士:
通过在终端中输入
docker images 可以检查可用的 Docker 映像。 |
参数 | 重要程度 | 说明 |
|---|---|---|
--env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER= entitlement_serial_number | 必填 | 启动容器时将权利序列号传递到容器。使用此环境变量进行联机权利验证。 |
参数 | 重要程度 | 说明 |
|---|---|---|
--env license_environment_variable =offline_entitlement_value | 必填 | 启动容器时,将脱机权利值作为环境变量传递。将脱机权利值用于在主机上激活的脱机权利。 |
Docker runtime
Docker parameters
container licensing
online licensing
offline licensing
提供反馈