Docker 运行时权利
Docker 运行时权利支持 Docker 容器部署中的许可
FactoryTalk® Optix™ Runtime
操作。概述
FactoryTalk® Optix™ Runtime
支持 Ubuntu 22.04 上 Docker 容器部署的权利处理。此权利上下文适用于在 Docker 容器内运行的运行时实例。Docker 运行时部署支持联机和脱机权利模型。部署模型确定容器是通过权利 Web 服务验证权利,还是使用来自具有已激活权利的主机的脱机权利值。
在联机部署中,容器在
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
环境变量中使用权利序列号。此值会触发正在运行的容器的 Call Home 权利机制。有关更多信息,请参见Call Home 权利机制。权利上下文
Docker 权利上下文将正在运行的容器链接到有效的运行时权利。
在联机部署中,容器与权利 Web 服务通信以锁定指定的权利。
容器会按固定时间间隔刷新权利锁定,并在运行时正常停止时解锁权利。
如果权利锁定成功后权利 Web 服务连接失败,则会启动为期七天的宽限期。
在脱机部署中,权利在主机上激活,容器在启动时使用匹配的脱机权利值。此模型支持不与权利 Web 服务保持连接的系统。
部署注意事项
Docker 部署需要有效权利才能持续运行。如果没有有效权利,应用程序将在 120 分钟后停止。
对已连接的系统使用联机权利模型。当主机无法保持 Internet 访问时,使用脱机权利模型。
此权利上下文仅用于在 Docker 容器中运行的运行时部署。容器不支持本地画面引擎。如果应用程序需要图形界面,请使用 Web 画面引擎。
提供反馈