FactoryTalk Optix 架构
描述
FactoryTalk® Optix™
组件及其在系统中的作用。概述
FactoryTalk Optix 系统概述
FactoryTalk® Optix™
系统中包括:- FactoryTalk Hub
- 联机服务平台,用于访问 Rockwell Automation 基于云的 SaaS 解决方案,以创建组织和管理资产。通过FactoryTalk® Hub™设置权利和组织。组织是可以使用FactoryTalk® Hub™访问和管理的用户和服务(包括FactoryTalk® Optix™)的集合。基于云的 SaaS 解决方案以磁贴的形式包含在FactoryTalk® Hub™中。新用户访问FactoryTalk® Hub™后,将获得FactoryTalk® Optix™Studio Pro 的 90 天试用期。
- FactoryTalk Optix Studio
- 安装在本地的设计编辑器,可免费使用。FactoryTalk® Optix™Studio 提供用于设计 HMI 的工具,无需激活或权利。小贴士:FactoryTalk® Optix™Studio 也称为FactoryTalk® Optix™Studio Standard。小贴士: 要安装FactoryTalk® Optix™Studio,请参见FactoryTalk Optix Studio 设置。
- 具有 Pro 权利的 FactoryTalk Optix Studio
- 支持云的设计编辑器,可以在 Web 浏览器中运行或作为本地安装的应用程序运行。FactoryTalk® Optix™Studio Pro 需要基于用户权利的订阅。Pro 权利可激活基于 Web 浏览器的编辑器,并提供基于云的代码存储库集成、版本控制、远程部署和多用户协作等功能。小贴士: 要安装具有 Pro 权利的FactoryTalk® Optix™Studio,请参见FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。重要提示:FactoryTalk® Optix™Studio Pro 和FactoryTalk® Optix™Runtime 工具需要将权利分配给组织。FactoryTalk® Optix™Studio Pro 权利分配给组织用户,而FactoryTalk® Optix™Runtime 工具权利分配给安装这些权利的设备。
- FactoryTalk Optix 应用程序
- 包括两个组件:
- 项目:表示应用程序的设计和配置。
- 运行时:运行应用程序的环境。
FactoryTalk® Optix™Studio 通过将项目与相应的运行时(取决于目标设备和操作系统)相结合来创建应用程序。 - FactoryTalk Optix Runtime 工具
- 必须在目标设备上安装运行时工具软件包,以进行权利管理和应用程序部署。该软件包中包括:
- 应用程序更新服务:允许FactoryTalk® Optix™Studio 连接到目标设备并部署应用程序的后台服务。
- Entitlement Manager:管理FactoryTalk® Optix™权利的应用程序。
重要提示:运行时工具已嵌入到 OptixPanels™ 和 EEC(嵌入式边缘计算)中。下载、安装并激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。小贴士: 有关更多信息,请参阅 运行时大小调整。运行时工具架构图
FactoryTalk Optix
architecture
system components
cloud-based solutions
runtime tools
提供反馈