搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
实现主面板
在动态面板中创建指向主面板的动态链接。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
容器
面板加载器
。
将光标悬停在面板加载器上,选择
并输入
DynamicPanelLoader
。
在
属性
中,在
面板
和
ProjectName
UI
RemotePanels
MainPanel (type)
之间创建动态链接。
开发用于导入 UI 的解决方案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal