添加用户(服务器)
创建多语言用户。
先决条件
添加 it-IT 区域设置。请参见将区域设置语言添加到本地化字典中。
- 添加用户
- 为域用户创建文件夹:
- 在项目视图中,展开安全。
- 右键单击用户文件夹,然后选择。
- 将光标悬停在文件夹上,选择并输入
DomainUsers。
- 创建域用户:
- 创建两个用户,方法是右键单击DomainUsers,然后选择。
- 对这些用户进行重命名,方法是将光标悬停在每个用户上,选择并输入以下内容:

- Alice
- Frank
- 在项目视图中,选择Alice。
- 在属性中,将区域设置设置为en-US。
- 在项目视图中,选择Frank。
- 在属性中,将区域设置设置为it-IT。
提供反馈