将区域设置语言添加到本地化字典中

将区域设置语言添加到本地化字典中,以在运行时可更改应用程序显示的语言。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    翻译
    ,然后双击本地化字典。
  2. 在本地化字典的
    翻译表
    视图中,选择
    添加区域设置
    。
  3. 在
    选择新区域设置
    下面,选择区域设置语言,然后选择
    复选标记图标
    。
  4. 在
    已添加新区域设置
    中,要将区域设置添加到所显示对象中,选择
    是
    。
将针对此区域设置显示一个新列。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal