添加数字调整框

创建变量和数字调整框,以控制确定是否显示面板的值。
小贴士: 无需添加变量和数字调整框,您可以配置通信驱动程序并从控制器导入变量值。有关更多信息,请参见通信驱动程序。
  1. 为数字调整框值添加并配置一个变量:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
      。
    2. 在
      属性
      中,右键单击
      变量1
      ,然后选择
      新建
      改变事件
      。
      小贴士: 除了使用改变事件,还可以配置转换事件。有关事件的更多信息,请参见事件。
  2. 添加数字调整框并将数字调整框值链接到变量:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      数字调整框
      。
    2. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      变量1
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal