创建项目

创建一个快速入门项目来开发您的
FactoryTalk Optix 应用程序
。
  1. 打开
    FactoryTalk Optix Studio
    。
  2. 在
    创建新项目
    下面,选择
    默认
    。
  3. 在
    名称
    中,输入项目的名称。
    例如,输入
    QuickStart
  4. (可选)在
    位置
    中,编辑将要保存项目的目录。
  5. 确认选择的是
    使用版本控制
    。
  6. 选择
    创建
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal