配置配方编辑器

配置用于在运行时管理配方的配方编辑器。
有关更多信息,请参见配置配方编辑器。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 在中,选择
    Widgets
    。
  3. 将
    配方编辑器
    拖到
    项目视图
    中的
    UI
    文件夹中。
  4. 在
    项目视图
    中,创建
    配方编辑器 (type)
    的实例。
  5. 在
    属性
    中,在
    RecipeSchemaAlias
    中创建与
    配方模式
    对象的动态链接。
  6. (可选)在
    属性
    中,配置
    外观
    、
    大小和布局
    和
    事件
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal