搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
配置配方编辑器
配置用于在运行时管理配方的配方编辑器。
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Recipes Editor
。
在
组件
下面,将
配方编辑器
拖到
项目视图
中的
Page4 (type)
上。
选择
关闭
。
在
项目视图
中,选择
配方编辑器1
。
在
属性
中,将
水平对齐
设置为
拉伸
。
对象将在运行时根据容器调整其宽度。
在
项目视图
中,选择
配方编辑器1
。
在
属性
中,在
配方模式
和
ProjectName
配方
配方模式1
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
右键单击
配方编辑器1
并选择
执行设置
。
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal