搜索
FactoryTalk Optix 1.7.x 帮助
配置徽标
添加所选徽标并将其放置在主窗口的右上角。
先决条件
获取所选择的
PNG
或
SVG
徽标,或下载示例徽标:
ra_logo.zip
。
配置徽标
在
项目视图
中,双击
MainWindow (type)
。
将在一个单独的选项卡中打开编辑器。
将徽标文件从您的计算机拖到编辑器的主窗口区域。
徽标将在编辑器中显示。根据徽标分辨率和主窗口分辨率,徽标可能会占用过大空间或放置的位置不正确。
在
属性
中,将
宽度
设置为
200
。
将
水平对齐
设置为
右对齐
。
将
上边距
和
右边距
设置为
5
。
右上角带有徽标的主窗口
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal