信息模型

FactoryTalk Optix
项目中的节点构成了信息模型。

项目信息模型

项目信息模型包含根项目节点,该节点中包括项目中的每个对象、对象类型、变量、变量类型、方法和自定义数据类型。根节点的名称与项目名称相同。子项目节点可以组织到文件夹和子文件夹中。
示例:根项目节点和子节点
项目树,显示 UI 组件,例如 DefaultStyleSheet、NativePresentationEngine、带有“图像1”和“导航面板1”的 MainWindow、多个 Screens、Model、Converters,以及包含“数字量报警1”的 Alarms。
项目的结构可以反映机器的物理结构。在应用程序中按照物理环境中的显示来构造机器更便于管理这些机器。
示例:反映现场机器物理结构的项目
该图显示了工业机器模型的层次树状结构。 它包括 UI、Model、Slabs、SlabStrips 和 PolishingMachine 的节点,以及 Spindles 和 PolishingMachineLogic 等组件子节点。

节点信息模型

节点信息模型指示用于描述项目节点结构和特征的节点集。
例如,电机对象中可能包含 Stator 对象和 Crankshaft 对象。这些对象中的每个对象都可以包含用来描述其属性的变量。
示例:节点信息模型
使用 Motor、Stator 和 Crankshaft 对象来说明节点信息模型。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal