配置模块日志级别

默认情况下,
FactoryTalk Optix Studio
输出
窗格显示所有模块的所有警告、信息和错误消息。高级模式可用于显示详细消息。
指定要在“输出”窗格上针对特定模块或所有模块显示的最大日志信息级别。无论
FactoryTalk Optix Studio
中显示的最大信息级别如何,日志都将保存在系统日志中。存储不必要的数据可能会降低性能。
  1. 在
    FactoryTalk Optix Studio
    标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项图标
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    。
  2. 在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中,选择
    高级模式
    ,然后选择
    保存
    。
  3. 重新启动
    FactoryTalk Optix Studio
    以使高级模式生效。
  4. 在
    FactoryTalk Optix Studio
    标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项图标
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    后面的下拉箭头,然后选择
    模块日志级别配置
    。
  5. 在
    模块日志级别配置
    中的
    默认级别
    中,选择要在
    输出
    窗格中显示的默认信息级别:
    • 错误
      。错误消息。
    • 警告
      。警告消息。
    • 信息
      。信息性消息。
    • 详细信息 1
      。用于故障排除的第一级详细消息。
    • 详细信息 2
      。用于故障排除的第二级详细消息。
  6. 在每个模块后面,选择要用于显示消息的信息级别(如果所需的信息级别不同于指定的
    默认级别
    )。
  7. 选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal